This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:数据表同步引脚 RC 滤波器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236583/tpa3130d2-datasheet-sync-pin-rc-filter

器件型号:TPA3130D2

在 TPA3130D2数据表的第26页、给出了带有两个放大器的典型应用图表。 为了同步两个放大器、需要通过 RC 电路使用 SYNC 引脚。

我们已经实施了该方案(PBTL 模式的双放大器)、但由于 RC 滤波器、从放大器的 SYNC 引脚上的信号似乎不正确。 它更多地是一个三角信号而不是一个时钟信号。

在我们移除电容器 C41之后、从放大器才能正常工作。

请确认此 RC 滤波器无效。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jean

      电容器用于消除干扰、通常建议使用、并且不会引起问题。 您确定 C41值和 R73值与数据表相同、对吗? 您能否尝试缓慢减小 R73值、并检查波形是否会变得更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C41和 R73具有正确的值。

    主放大器 SYNC 引脚的频率为100kHz。 RC 的截止频率(10k Ω、1nF)为15.9kHz。

    信号只能通过此类 RC 滤波器降级...

    我仍然认为 应该降低 C41和/或 R73以提高截止频率。

    此致、

    JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    您可以参考 TPA3130 EVM 电路板设计、RC 滤波器为4.7Kohm +47pF。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢你。

    我建议 TI 修改数据表的第26页。

    此致、