This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245EVM:设计具有 BTL 模式下复位引脚的放大器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, TPA3245EVM, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236337/tpa3245evm-designing-an-amplifier-with-a-reset-pin-in-btl-mode

器件型号:TPA3245EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3245TIDA-010015

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我有一个 TPA3245芯片、我将在2通道模式下构建一个扬声器放大器、并且通过查看 TPA3245评估板、我认为每次我激活 TPA3245并将其切换到正常时、我都需要将其复位。 您能告诉我在 BTL 模式下设计具有复位引脚的放大器时该怎么做吗?

TPA3245同时需要12v 和30V 电压、但 TPA3245EV 是否仅需要30V (10A)电压?

2.我将在 BTL 模式下尝试同时使用两个 TPA3245EVM、您能否相应地推荐电源参考设计?(TIDA-010015支持高达24V 的电压)。
(我还想在其上面使用12V @1.6A DSP 音频模块。)

3.能否根据推荐的电源、推荐 TI 的 LDO 产品?

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、有板载降压转换器可从30V 电压生成12v 电压。

    2、3. 对于我们主要考虑音频放大器的方面来说、很抱歉我对电源芯片不是很熟悉。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "我没有听到关于重置引脚的信息、我该怎么办?"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin

    客户的第一步是什么? 或者、它们意味着在执行步骤1之后仍然需要再次进行一次时间复位?

    关于复位、作为数据表中的启动时序、我们需要将复位保持在低电平、直到某个电源稳定。

    之后应该不需要再进行复位。

    塔克

    杰斯