This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1支持"短接至 VBAT 36V"以及"短接至 GND"正在测试?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237586/tlv320aic3109-q1-tlv320aic3109-q1-support-short-to-vbat-36v-and-short-to-gnd-testing

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

您好  

我们需要 在汽车应用中实施 MIC 输入、我调查的解决方案是 TLV320AIC3109-Q1、但是、我们需要  通过 ISO 16750-2形式的"短接至 VBAT 36V"和"短接至 GND"测试执行所有 MIC 输入。

数据表中声明了"短路保护"。但是、 我们需要 TI 的专家来确认 TLV320AIC3109-Q1是否 支持故障保护( "短接至 VBAT 36V"和"短接至 GND")?

或者我们需要添加额外保护 IC/元件?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    请允许我与团队核实并与您联系。

    在"短接至 VBAT"后、器件是否期望恢复正常运行?  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我收到了我们设计团队的回复。

    遗憾的是、没有 TLV320AIC3109-Q1模拟输入 支持此类短路检测和保护。 当本产品数据表提到短路保护时、它与耳机输出引脚有关。  

    此致!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的反馈。 其他问题:

    1. TI 还有另一款汽车编解码器可以通过"SHORT t VBAT 36V"支持具有检测和保护功能的 MIC 输入?

    2.如果我们要实施 TLV320AIC3109-Q1、需要额外的保护组件、TI 专家是否建议了?

     

    是否 期望器件在"短接至 VBAT"后恢复正常运行? "答案是肯定的、根据 ISO 16750-2负载测试、 当  短路情况发生时、器件需要正常工作/工作。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    由于此标准不属于 Q100汽车认证、我们的音频编解码器目前不支持此功能。  

      不过、您可以尝试查看 TI 的隔离产品系列、通常该标准仅适用于直接暴露在电池上的引脚、因此模拟麦克风引脚和低压电路不受这种"短接至 VBAT 条件的影响。 是否有特定 OEM/终端设备需要此功能?  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们的客户要求通过外部连接器在 ADAS ECU 上提供 MIC 输入和扬声器输出、需要对所有信号执行 ISO 16750-2 "电池短路"测试。 这就是我们需要调查汽车编解码器和放大器解决方案或附加保护组件的原因。

    由 TI 的专家提供、目前是否有汽车音频产品能够支持"SO 16750-2 "电池短路"测试? 是否有任何路线图声明在不久的将来会有解决方案?

    此致、

    文森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、  

    感谢您提供有关应用程序的信息、此类反馈对我们非常有用。 我建议您创建一个有关"36V Vbat 短路"保护/隔离的主题。 有关这些产品的专家可能有一些建议。  

    了解未来的解决方案。 遗憾的是,我们不能在公共论坛上披露路线图或开发前部分。  

    此致!
    安德鲁