This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:可选 LL 路径

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1238318/tas6584-q1-selectable-ll-path

器件型号:TAS6584-Q1

尊敬的专家:

我的客户问:为什么可以选择 LL 路径。 (这意味着为何 LL 模式不是默认模式)

我在频率限制为96kHz 时解释了原因。 如数据表中所示、LL 模式仅使用 TDM。 LL 路径可供选择是否有任何原因。 例如、如果不通过 LL 路径、它可以提高音频性能... 等等  

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyaoka-San、

    LL (低延迟)路径用于需要考虑延迟的 ANC 或 RNC 类型应用。  此路径绕过 DSP 函数。

    在器件开发过程中、它是可根据客户要求实现的可选功能。  如果客户希望使用它、他们需要正确设置寄存器、以在器件中启用此路径。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格桑

    感谢您提供的信息。 我来澄清一下您说的"绕过 DSP 功能"、对吧?

    这意味着绕过所有 DSP 功能?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绕过内部 DSP 时、LL 路径延迟会降低。

    此致、
    S·格雷格