This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424MS-Q1:是否支持扩频?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424MS-Q1, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1238770/tas6424ms-q1-spread-spectrum-supported-or-not

器件型号:TAS6424MS-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424E-Q1、TAS6424MS

大家好、

我的客户询问  TAS6424MS-Q1是否支持扩频。

我在 TAS6424E-Q1上可以看到它支持;但是、我在 MS 数据表(Slose66)上找不到它。

您能看一下吗?

谢谢。
卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    TAS6424MS 不支持展频。  TAS6424E-Q1具有扩展频谱和其他更新、可改进 EMI。  我建议所有新设计都应使用 TAS6424E-Q1。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的答复。

    TAS6424MS 的数据表 提示符合 CISPR25-L5 EMC"标准。

    您能否告诉我 TAS6424MS 中包含哪些 可提高 EMC 性能的特性? (高 PWM 频率除外。)

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    TAS6424MS 符合 CIPSR25-L5标准。  这是基于我们采用适当 PCB 布局进行的测试。  设计合理的 IC 将会降低 EMI。  

    TAS6424E-Q1提供额外的控制来满足比 CIPSR25-L5更严格的 EMC 标准。

    此致、
    S·格雷格