This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255输出电感器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239215/tpa3255-tpa3255-output-inductor

器件型号:TPA3255

迪亚尔斯、

客户 TPA3255在 PBTL 模块中、它们使用一个10mH 电感器 与输出并联、然后发现 TPA3255在电源供应器开启且移除10mH 电感器时被烧毁、因此该功能是正常的。

终端客户 在拆下10mH 电感器时反馈不良的音质。

请帮助检查一下。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Li

    如果芯片在上电时被烧断了? 客户如何执行声音质量测试?

    根据 jwL 的说法、10uH 可能会在频率很高时使输出短路、我不清楚为什么它们这么连接。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    当它们去除10uH 电感器,功能正常,所以他们发现声音质量不好的其他产品。

    添加10uH 电感是为了提高音质、现在添加电感时、想了解能否通过 改性电阻或电容来避免烧坏?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您能否提供此设计的完整原理图?

    此致、
    路易斯