This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:36V VBATT 短路保护/隔离

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239112/tas5441-q1-36v-short-to-vbatt-protection-isolation

器件型号:TAS5441-Q1

您好  

我们想 使用 TAS5441-Q1实现汽车音频放大器解决方案我们如何为 ISO 16750-2 "36V VBATT 短路保护/隔离"添加外部保护 IC 或分立式器件?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

      在汽车上很少看到36V 的情况、只有在使用24V 电池时。 抱歉、对于该要求、我们没有精密的解决方案。 他们似乎需要电路来检测 VBAT 电压、并在发生故障时使用 MOSFET 切断电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Shadow 的答复。  此器件的绝对最大值为30V 直流连续电压。  36V 违反此规格。

    此致、
    S·格雷格