This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4853:关断时出现喀哒声

Guru**** 2649825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239671/lm4853-shutdown-pop-and-click

器件型号:LM4853

我将设计一种使用此芯片上的关断功能来抑制其他电路噪声的器件。 通过关闭放大器、扬声器中不会听到这些噪音。

现在我的问题是、当我通过拉低关断引脚来启用放大器时、它会在扬声器中产生很大的 POP、我一开始就想避免这种情况。

是否有办法消除这种大声 POP 或显著降低它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jesper、

    要缓解噼啪噪声、您应查看信号路径上的串联电容器。 这些电容器的充电和放电是主要关注点。 以下是您可以查看的一些内容:

    • 尝试更改旁路电容器的容值。 较大的值应该会增加斜坡时间。
    • 您是否同时使用 BTL 和 SE 输出? 如果仅使用 BTL、则可以移除 OUTPUT SERIES 电容器 CO。 否则、您可以更改 Co、RPU 和 Rd;Co 和 Rd 为充电/放电定义了一个时间常数、您可以先尝试不同的 Rd 值以查看它对 POP 的影响、然后调整 RPU 以保持类似的分压器。
    • 同样、您可以更改 Ci 和 Ri 组件;调整 Ri 并检查它如何影响 POP、然后调整 Ci 以保持相似的滤波器响应。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师