This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:如何在不降低性能的情况下组装散热器。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239283/tas6584-q1-how-to-assemble-heat-sink-without-performance-deterioration

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好、专家!

我的客户想知道 如何在不使 TAS6584的性能降低的情况下组装散热器。 他们认为铝 散热器会通过硅脂连接到散热垫。 我有如下问题。

  1. 这是否会对 TAS6584上的输出 S/N 比或 EMC 等性能造成不良影响?
    1. 客户担心此问题、因为过去在 TAS642x 系列上已经确认、原因是硅脂速度不够快、而且散热器和散热器在某个时刻直接连接。 你知道这种情况和它的原因吗?  
  2. 如果为1。 对、您是否有更好的想法、例如使用热性能说明书? 如果可能、客户不想使用散热片、因为其 导热性比硅脂更差。

此致!

国规市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·科基

    [报价 userid="486602" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239283/tas6584-q1-how-to-assemble-heat-sink-without-performance-deterioration ]客户很担心这个问题、因为过去在 TAS642x 系列上确认了这个问题、原因是硅脂速度不够快、而且散热片和散热器在某个时候直接连接。 您是否知道发生这种情况及其原因?

    如果发生这种情况、则意味着客户在组装阶段遇到了一些问题、这不是器件或硅脂造成的问题。 在 TAS6424和 TAS6584上使用硅脂是没有问题的。

    Unknown 说:
    如果可能的话,客户不想使用散热片,因为它的 导热性比硅脂差。

    这也是一种可能的方法。 需要从基准测试中检查热导率、考虑它们的使用条件和最大输出功率、它们可以检查最高温度是多少。 并决定是否可以使用热性能说明书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San、

    我知道如果在 TAS6584上使用硅脂、则 D/N 比或 EMC 是可以接受的。

    您知道是否发生在 TAS6424上吗? 如果您知道、可以在 E2E 还是离线模式下告诉我吗? 或者、如果您说这只是组装问题、比如客户没有很好地使用硅脂。

    最佳  

    国规市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,对岛山

    您是否知道 TAS6424上是否发生过此事?

    很抱歉、我们不知道这样的事情。 该 EVM 上硅脂已使用了很多年。 我认为这会是客户自己的组装问题。