请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424E
大家好、
6424E 数据表具有"对高分辨率音频系统的支持"、您能否介绍其更多详细信息以及我们是否具有该数据的频率响应曲线?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
6424E 数据表具有"对高分辨率音频系统的支持"、您能否介绍其更多详细信息以及我们是否具有该数据的频率响应曲线?
谢谢。
您好 Iris
术语"高分辨率"是指支持高于48kHz 的采样率和高于16位的音频深度、TAS6424E 确实支持这一点。 频率响应曲线会受到 LC 滤波器的极大影响。 目前、我们使用的 LC 滤波器主要是在20kHz 范围内使用、当测试高达40KHz 时、大多数负载可能会在曲线中发现上升。 只有2 Ω 负载可能看起来更好。 我们还没有对其进行太多研究、抱歉目前没有曲线。