This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:用什么标准来判断 CBC 是否出现故障?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239278/tas5825m-what-are-the-criteria-for-judging-cbc-is-failure

器件型号:TAS5825M

当电流过高且 CBC 保护已激活时、

必须满足哪些条件才能判断 CBC 保护为失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李

    CBC 提供了一种功能、可以防止过大的电流直接触发 oc、以便禁用输出。

    这将影响用户体验。

    当电流触发 CBC 阈值(6.5A)时、CBC 将抑制输出。

    塔克

    杰斯