This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:询问模拟音频输入信号

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239213/tas2553-inquiry-about-analog-audio-intput-signal

器件型号:TAS2553

大家好、TI 支持团队

我想要求 TAS2553的音频输入信号。

数据表上仅列出了差分输入。

音频输入是否可以通过单端输入?

如果可能、是否有相关的原理图? 请分享。

如果您没有该产品的电路图、请分享一些参考资料。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:  

    可以通过单端输入来使用此器件。 负输入端可通过1uF 去耦电容接地。 正输入可用作单端输入。

    此致、
    亚瑟