This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:如何直通 DSP

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239240/pcm5121-how-to-passthrough-dsp

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIO

各位专家、您好!

我的客户正在考虑通过以下条件使用 PCM5121。
1.软件模式
2. PLL 将使用
3. SCK 不输入。 SCK 将从 bck 创建。
4.不使用 Mini DSP (固定功能处理)。

在这种情况下、客户希望通过 DSP。 它需要任何寄存器设置吗? 如果是、您会为 mini-DSP 提供配置文件吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 您可以通过 不使用 PurePathStudio (PPS GDE)而传递 miniDSP。  只需使用 Pure Path Console GUI 来配置器件即可。

    此致、

    阿拉什