This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:搜索具有更高输出范围的替代器件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233038/lme49724-searching-for-alternative-part-with-higher-output-range

器件型号:LME49724

您好、TI!

我们正在寻找 lme49724的替代器件、其差分输出至少为36V。

我们有一个模拟 单端 范围信号 0V 至10V 我们希望将 其放大到 0-36V 范围内的单极差分输出。之前、我们在 该应用 中使用 lme49724、但在 基准测试期间  、我们观察到输出将在~32V 处达到峰值。您可以推荐任何备用 IC 吗? 此外、如果 有参考文档、您可以指出任何参考文档吗?

谢谢。

Sameep Pai K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    您能否共享 LME49724的输出负载?  负载驱动和其他周围电路将影响放大器的输出驱动和增益能力。   

    数据表中提到在输出为600欧姆时、LME49724可以在+/- 15V 电源上输出52Vpk-pk。

    在应用中使用 LME49724时、您选择的电源是什么?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的迅速 响应。

    下面我对你的观点作了澄清。

    • 您能否共享 LME49724的输出负载?
      • 输出负载约为10K 欧姆。
    • 数据表中提到在600欧姆输出下、LME49724可以在+/- 15V 电源上输出52Vpk-pk。在您的应用中使用 LME49724时、您会选择什么电源?
      • 我们的信号是" 单端  范围信号  0-10V"。 因此、 不存在负 摆幅。 因此、 如果 我错了、 我们可以  在+/- 15V 电源轨上实现高达~24V 的输出摆幅。
      • 我们的 电路板中有48V 电压轨和36V 电压轨。
      • 对于 LME49724、由于 最大限制、我们已提供36V VCC 并将 Vee 连接到 GND (单电源供电)
        • 在这种情况下、  会向 Vin+引脚提供"范围为0-10V 的单端信号"、我们正在观察  VOUT+和 VOUT-之间大约为0-32V 的差分输出
        • 我们选择了 RIN=10K、RF=36K。
        • 我们的 要求 将获得 " 单端  范围为 0-10V"的信号被放大为" 差动  范围为0-36V"
      • 由于我们具有48V 板载电源轨、我们 正在寻找 LME49724的替代器件、以满足 我的 要求。
      • I/P 信号说明:
        • VPP-10V
        • 直流失调电压-5V
        • 频率-100Hz
        • 类型-单端

    我希望这能让你清楚了解我们在寻找什么。  如果仍有任何 疑问、请告知我们。

    此致、

    Sameep Pai K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

     感谢您提供更多信息。 我们没有高于36V 的 FDA 作为替代产品。 您可能需要使用推挽驱动 设计来实现这种类型的操作;我们正在研究此解决方案、并会与您联系。

    此致、

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的更新。 对于 推挽驱动设计的任何参考说明、您能告诉我吗?  

    此致、

    Sameep Pai K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    我们的团队没有一个符合您所需规格的部件。  我们较新的器件采用较低的电源。  我找不到任何与 HSAMP 相关的推挽式驱动设计说明;祝您在设计和实施方面好运。

    此致!

    亚历克