This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902:输出中有噪声

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902, PCM2902C, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240317/pcm2902-there-is-noise-in-the-output

器件型号:PCM2902
主题中讨论的其他部件:PCM2900

迪亚尔斯、

  我们将 PCM2902用于编解码器、具有两个输入通道、USB 用于数字和模拟路径;选择模拟输入路径时、输出有噪声、您是否对此问题有建议、谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 首先、请注意 PCM2902标记为"不推荐在新设计中采用"(NRND)、如果可能、我建议使用 PCM2902C 或其他标记为"正在供货"的 USB 编解码器。  

    关于噪声问题、模拟信号路径上的噪声位于何处? 一般而言、我们建议在输出端使用低通滤波器。 LPF 应放置在隔直电容器之后、连接器或放大器之前(如 PCM2900的典型电路连接1中所示)。  

    我还建议探测直流块电容器之前和之后的输入、以查看是否可以找到更多有关噪声的信息。 噪声的频率、振幅和源是什么?  

    请告诉我您的反馈。

    此致!
    安德鲁