This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:如何获取 AGC 单元的通道增益设置?

Guru**** 2384310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231815/tlv320adc6120-how-to-get-a-channel-gain-an-agc-unit-sets

器件型号:TLV320ADC6120

您好、TI 专家。 我正在将 TLV320ADC6120用在调制解调器中、以便在声道中进行数字信息传输。  启用 TLV320ADC6120中的 AGC 单元。 我在我的软件中看到 AGC 功能良好、并且我了解它的参数。 唯一出现的问题是能否访问 AGC 设置的通道增益。    在移动麦克风时、寄存器 CH1_CFG1寄存器(地址= 0x3D)中的值 CH1_GAIN 根本没有变化。 如何获得一个有效的通道,使 AGC 集中感应? 我需要用它来估算声道中的信号强度。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    今天是 TI 美国的假日。 我们的团队将在星期二与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您提请我们注意这一点。 请允许我明天就这一问题作出答复。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    我想了解您移动麦克风是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    打扰一下。 我有一个无线声学通信系统、其中包括连接到扬声器的数字发送器和连接到麦克风的数字接收器。 我移动麦克风以改变其输入端的信号压力电平、并在程序中看到 ADC 输出端的信号电平相对稳定。 我将它解释为 LV320ADC6120中的 AGC 系统工作正常、但我无法从 TLV320ADC6120寄存器获取通道增益。 这是我在 AGC 系统中唯一的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 如果我理解正确、那么在 启用 AGC 的情况下、您正在将麦克风的信号压力电平变为 ADC 输入、而您希望在此设置中观察并可能控制 AGC 创建的增益?  

    此致、

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。 最初我想、寄存器 CH1_CFG1 (0x3D)和 CH2_CFG1 (0x42)包含 AGC 系统设置的通道增益、但不包含。 这些寄存器的内容是静态的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我将与我们的 TI 专家探讨这一问题。 我会在一周结束时为您提供最新信息。

    此致、

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    启用 AGC 时、通道增益会根据信号电平实时变化、无法直接访问该信号电平。 为了更好地帮助您、您希望在观察 AGC 增益时做些什么? 请向我们详细介绍您的应用以及此步骤在应用中的重要性。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供这些宝贵的信息。 它已经解决了我的问题。

    通道增益用于调制解调器的接收器 DSP 算法。 它有助于估算信号质量、因为增益越高、共同的信号质量就越低。 幸运的是、调制解调器中有我们自己的 AGC 系统。 测试表明、它在与  TLV320ADC6120连接时运行良好。 最初我们想使用 TLV320ADC6120的 AGC 系统、因为我知道它可以 在 ADC 的完整输入带宽中正常工作、但我们自己的 AGC 系统只能在  TLV320ADC6120内插滤波器限制的带宽内工作。