This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:温度信息

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240446/pcm5121-temperature-information

器件型号:PCM5121

PCM5121的温度信息有点令人困惑。 此处数据表信息:  

以下是产品网站的信息:  

PCM5121是否可以在环境温度为-40..85°C 的工业温度范围内使用、从而不会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    我建议信任 这两个范围[-25、85 °C]中较小的范围、以避免在小心方面出错。 结温是 封 装内实际半导体的温度、而为不同封装指定的工作温度是 每个整体封装的最高环境温度范围。

    如果您有任何进一步的询问、请告诉我!

    此致、
    卢卡斯·哈赞-布什贝克