This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:I2S 和 I2C

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240224/tas6424e-q1-i2s-and-i2c

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

尊敬的

     TAS6424的 I2S 和 I2C 之间是否有任何时序要求、例如:在 bck 等时钟电源之后、通过 I2C 50mS 初始化 Tas6424

 任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    I2C 可以在3.3V VDC 出现后300us 后开始运行。  这是为了锁定 I2C 地址。  一旦它被锁定、您就可以开始 I2C 事务。  如果 I2S 不存在、则会发生时钟故障。  时钟存在时、故障将自动清除。  在您的示例中、I2C 将在 I2S 存在后启动。  这是正常的。  I2C 的运行与 I2S 时钟无关。

    此致、
    S·格雷格