This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:音频放大器功耗

Guru**** 2554710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240240/tas5421-q1-power-consumption-for-audio-amplifier

器件型号:TAS5421-Q1

尊敬的 TI:

我根据负载功率下的效率计算了 TAS5421-Q1的功耗、以下给出了详细信息、如果错误、请改正。

负载电阻器:4 Ω

负载功率:10W  

效率:83%(基于图)

输入功率:输出功率/效率:10/83%;12.04W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算结果是正确的。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jess:

    感谢您的认可。  

    此致

    赛卡尔 D