This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:最大输出功率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240883/tas6584q1evm-maximum-output-power

器件型号:TAS6584Q1EVM

您好!

我们在 TAS6584Q1 EVM 板上遇到了一个问题。 n´t 希望获得放大器的最大输出功率(PVdd = 40V)、但插管上的输出电压不能超过30V (请参阅电路图)。 我们使用20Hz (最高电平)的正弦波为放大器供电。 PVdd 由40V/100A NT 供电、因此 PVdd 可保持稳定(在高电流条件下不会发生电压击穿)。 OC 级别设置为4。

我们是否需要设置其他开关以从放大器中获得最大功率?

提前感谢您的回复。

此致

罗伯特·L·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我建议首先尝试更高的频率、以避免电源纹波产生任何影响。  由于直流阻断电路、20Hz 时还有-1dB 的增益。 这可以在寄存器0x39 bit 0中关闭。  在 PPC3中、您应关闭"音频处理"页面中的"热增益反馈"。  器件在测试台上可能会变得非常热。

    此致、
    S·格雷格