This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:有关抗混叠滤波器的问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240728/pcm1864-q1-question-about-antialiasing-filter

器件型号:PCM1864-Q1

大家好、

  

您可以回答以下问题吗?

  

关于抗混叠滤波器、数据表建议单端为100 Ω/0.01uF、差分为47 Ω/0.01uF。 这大约是 fc=160kHz。 考虑音频带宽20 ~ 20kHz 时、fc=160kHz 看起来很高。 如果 fc 降低、SNR 预计会更好、对吧? 您能解释一下为什么要将其设置得更高一些吗?

  

谢谢。

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这些 ADC 是 delta-sigma ADC、这意味着它无论如何都会对音频带外噪声进行过采样和抽取。 如果观察测试电路、也不使用任何 RC 滤波。  我不确定选择该截止频率的确切原因、但我会使电阻器值保持接近相同值、以匹配器件的输入阻抗。 如果您需要较低的截止频率、则可以更改电容器。

    但是、仅当在数百 kHz 到 MHz 范围内具有明显的带外噪声时、我才会使用滤波器。 通常、无需额外的 RC 滤波器、器件即可满足相关规格。

    此致、
    J·麦克弗森