请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1864-Q1 大家好、
您可以回答以下问题吗?
关于抗混叠滤波器、数据表建议单端为100 Ω/0.01uF、差分为47 Ω/0.01uF。 这大约是 fc=160kHz。 考虑音频带宽20 ~ 20kHz 时、fc=160kHz 看起来很高。 如果 fc 降低、SNR 预计会更好、对吧? 您能解释一下为什么要将其设置得更高一些吗?
谢谢。
李灿森