请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 主题中讨论的其他器件: TAS5431-Q1
尊敬的团队:
我不熟悉使用音频放大器设计来驱动扬声器。 我们在汽车环境中将3W、4 Ω 扬声器用于音频 eCall。 需要知道是否可以使用 TAS5411 IC 驱动3W 扬声器。 另外、让我知道驱动 TAS5411的3W 扬声器需要考虑的功耗。 我们需要规划电池。
此致
马诺伊 A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我不熟悉使用音频放大器设计来驱动扬声器。 我们在汽车环境中将3W、4 Ω 扬声器用于音频 eCall。 需要知道是否可以使用 TAS5411 IC 驱动3W 扬声器。 另外、让我知道驱动 TAS5411的3W 扬声器需要考虑的功耗。 我们需要规划电池。
此致
马诺伊 A
您好 Manoj:
是的、您可以利用 TAS5411-Q1音频放大器轻松驱动3W 扬声器。 您可以使用 PLIMIT 功能、以免使扬声器产生过大的驱动。 我建议使用较新的器件 TAS5431-Q1。
您可以使用 TAS5431-Q1数据表中图6-1的效率图。 在3W 条件下、使用14.4Vdc 电源时的系统效率约为76%。 所需的功率是输出功率/效率、因此3/0.76= 3.95W。 使用4W 为自己留出一点裕度。
此致、
S·格雷格