This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:麦克风输入的36V VBATT 短路保护/隔离

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, LM76202-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239113/tlv320aic3109-q1-36v-short-to-vbatt-protection-isolation-for-microphone-input

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1

您好  

我们想  使用 TLV320AIC3109-Q1实现汽车音频编解码器解决方案 我们如何为 ISO 16750-2 "36V VBATT 短路保护/隔离"添加外部保护 IC 或分立式部件?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我在低功耗音频团队再次遇到这个问题。 让我手动将其分配给一个处理隔离解决方案的团队。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为逻辑部门会问这个问题。 我会将其转交给我们的 PD 团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Vincent、

    保护器件(PD)团队没有任何东西来保护 TLV320AIC3109 36V 对 Vbatt 短路。

    可以使用过压开关或齐纳二极管。  也可以将这两者结合使用。

    快速浏览一下、我只看到 TI 的 VBATT 短路保护 IC 提供了大约20V 的保护、因此、您可以使用  TPD3S713A-Q1等 在数据引脚上带有齐纳二极管的保护 IC、从而 将数据线路上的电压绝对最大值限制为18V。

    我们的电源开关团队可能有 更好的建议、因此我会让他们评论一下。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    LM76202-Q1具有反向电流阻断功能、有助于提供电池短路保护。 该器件还具有过流和短路保护、可提供接地短路保护。

    如果您有任何问题、请查看并告诉我。

    此致、

    勒凯什