主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1
您好
我们想 使用 TLV320AIC3109-Q1实现汽车音频编解码器解决方案 我们如何为 ISO 16750-2 "36V VBATT 短路保护/隔离"添加外部保护 IC 或分立式部件?
此致、
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们想 使用 TLV320AIC3109-Q1实现汽车音频编解码器解决方案 我们如何为 ISO 16750-2 "36V VBATT 短路保护/隔离"添加外部保护 IC 或分立式部件?
此致、
文森特
H Vincent、
保护器件(PD)团队没有任何东西来保护 TLV320AIC3109 36V 对 Vbatt 短路。
可以使用过压开关或齐纳二极管。 也可以将这两者结合使用。
快速浏览一下、我只看到 TI 的 VBATT 短路保护 IC 提供了大约20V 的保护、因此、您可以使用 TPD3S713A-Q1等 在数据引脚上带有齐纳二极管的保护 IC、从而 将数据线路上的电压绝对最大值限制为18V。
我们的电源开关团队可能有 更好的建议、因此我会让他们评论一下。
此致、
塞巴斯蒂安