This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:如何检查输出1kHz 正弦波???

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241045/tpa2028d1-how-can-i-check-output-1khz-sinewave

器件型号:TPA2028D1

你好,我是 Luis

让我来提一个问题。

我想展示 TPA2028D1 1kHz 正弦波

首先输入1kHz 正弦波到 IN+、IN-并将 RC 滤波器(R-1k Ω、 -4.7nF)连接到 OUT+、OUT -但我无法输出1kHz 正弦波? 怎么了?

如何解决??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您能否共享生成信号的示波器捕获? 您是否仍看到类似方波的信号?
    RC 滤波器的截止频率应该可以。 分享原理图并说明测量原理图的目的也会有所帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师