This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:高采样率音频失真。

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239832/tlv320adc6140-audio-distortion-at-high-sample-rate

器件型号:TLV320ADC6140

以384kHz 的频率运行时出现音频失真。  我已关闭 DRE 和 AGC。  我还将双二阶滤波器数量设置为0、但我似乎无法消除波形失真。  在192kHz 及以下时、没有问题(一旦我关闭 DRE)。

是否有已知可在384kHz 下工作的任何采样配置? 或许有应用手册?

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    感谢您提请我们注意这一点。 提供48小时的响应。  

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复... 有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    在使用较低或较高的采样率时、需要注意一些具体的细节。 请查看以下应用手册、了解有关采样率的不同情况: https://www.ti.com/lit/an/sbaa381/sbaa381.pdf?ts=1687553048248 

    我希望这能为您提供足够的支持。  

    此致、

    Ore.