This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251D2 SE 模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240219/tpa3251-tpa3251d2-se-model

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件:PCM1690

什么是在 SE 模式下 TPA3251D2的间隔度?PVDD 是36V, SE 模型输出35W*4。

PCM1690的串扰参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分离度的含义是什么?

    我们不负责 PCM1690器件、您可以与相应的团队确认。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA3251D2的串扰参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数据似乎我们都没有。

    我们需要一些时间来根据您的条件进行测试。

    您能和我分享一下负载电阻吗?

    我将在下周的星期五给您回复。

    塔克

    杰西