This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808EVM:信号失真

Guru**** 2636855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808EVM, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240880/pcm1808evm-distorted-signal

器件型号:PCM1808EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1808

您好!

我正在测试 PCM1808EVM 评估板。 我必须将该设备用作从设备、以便将电路板设置为从模式、并将 MD0和 MD1连接到 GND。
我使用 微控制器(ESP32S3)的 PWM 信号以8MHz 的频率生成 SCKI 时钟信号、因此音频采样率为31250Hz。 时钟上升和下降时间似乎在规格范围内...
记录1kHz 正弦波时、数字化信号会严重失真。

有人能看一下我这里的时钟测量结果、并为使此器件在从模式下工作提供任何可能的解决方案/选项吗?

谢谢!

通道1 (黄色)= SCKI
Ch2 (蓝色)= bck
CH3 (品红色)= LRCK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elic、

    感谢您提请我们注意这一点。 您能否与我们分享一下您在 EVM 上拥有的其他跳线配置? 绘制一个原理图会有所帮助。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    评估板连接 接头 通过跳线电缆连接到 ESP32S3 Devkit-C 板。 我在原理图上以绿色添加了评估板的连接和跳线。 数据格式设为 I2S。

    EVM 上的跳线:
    J5: 从机

    J6:GND
    J7:GND
    J8:GND

    此致、
    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    感谢您提供完整的原理图。 我会在下周回复您。

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    您的原理图看起来不错、您只提供了看起来也不错的时钟信号、我看不到 SDOUT 信号、您能否提供? 尝试为左对齐模式和 I2S 模式提供屏幕截图、以获得更好的视觉效果。 使用以下内容:  

    PIC

    我建议您确保 BCLK 和 FSYNC 离开主机器件并作为从模式器件进入 pcm1808。  

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的支持。 我在 GND 上有一些噪声、导致时钟抖动过大。  数据现在似乎正确。