This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:多个编解码器的 AGND 和 DGND 的单点接地

Guru**** 1740850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241714/tlv320aic3204-single-point-grounding-of-agnd-and-dgnd-for-multiple-codecs

器件型号:TLV320AIC3204

正在设计 AIC3204。
计划在一个电路板上安装多个 AIC3204。
《设计和配置指南》(SLAA404)说明了分离 AGND 和 DGND 在某个点(靠近器件)短接。

如果我有多个编解码器、我应该从何处接地?
我无法在所有编解码器附近找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 在设计和配置指南中、建议这样做是为了获得最佳性能。  可以让器件尽可能接近短路点、但对于器件运行而言不是必需的。 如果您对多个编解码器进行了设置、也可以在多个位置将接地端连接在一起。  

    此致、

    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与单点接地相比、连接多个接地是否会降低声音质量?
    另外、与没有单独的 AGND 和 DGND 区域相比、音质如何?
    它将用于电话系统的 AD/DA 转换、但如果音质恶化的程度不会给通话带来问题、我们计划在多个地点进行接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接多个接地端不会降低音质、因为这样做是为了防止任何耦合。 如果不分离接地端 、并且数字和模拟路径未分离、则会产生噪声并且声音质量会降低。 如果您将电路板的模拟路径和数字路径分开、则可以不分隔接地、但对于多个器件而言、这可能会很困难。  

    此致、  

    悉尼