This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770YFFEVM:TAS2770YFFR

Guru**** 2893270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1238408/tas2770yffevm-tas2770yffr

器件型号:TAS2770YFFEVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

主题:TAS2770 EVM 套件上的扬声器弹出式声音问题

尊敬的德州仪器团队:

希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 谨此提醒您、我遇到了一个我在使用 TAS2770评估模块(EVM)套件和 PPC3应用时遇到的问题。 具体来说、当使用 PPC3应用程序通过 TAS2770 EVM 套件播放音频时、扬声器会不时出现弹出声音。

我已遵循提供的文档、并确保所有连接均安全且配置正确。 尽管如此、弹出的声音仍然存在、我无法确定此问题的确切原因。

为了让您完全了解我的设置、我将使用具有推荐电源的 TAS2770 EVM 套件、并按照提供的说明连接扬声器。 我已使用从您的官方网站下载的 PPC3应用程序通过 EVM 套件控制和播放音频。

如果您能提供帮助、我将不胜感激。 您能否就这种弹出式声音的潜在原因以及如何解决该问题提供任何见解或建议? 我已经查看了用户手册并检查了是否有任何可用的固件更新、但问题仍然存在。

我还将所有寄存器值转储到了一个文件中、并将其与此邮件附在一起以供您参考。

提前感谢您关注此事。 我期待您的及时回应和指导。

此致、

舒伯姆


e2e.ti.com/.../DUMP.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    很抱歉给你带来问题。  

    感谢您提供该文件。  这将有助于尝试重现所看到的问题。

    同时、您能告诉我有关您的设置的更多信息吗?  什么是音频输入、来自哪个源?  这也可能令人怀疑。

    您的演奏音量是多少?  Vrm 输出会很好、以及扬声器的标称阻抗是多少。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的支持。  

    为了让您完全了解我的设置、我使用的是具有建议的12V 电源的 TAS2770 EVM 套件、并检查了使用的4欧姆和8欧姆扬声器、这些扬声器按照提供的说明进行连接。 我已使用从您的官方网站下载的 PPC3应用程序通过 EVM 套件控制和播放音频。  

    我正在播放20kHz 正弦波以对其进行检查。

    我尝试过不同的音量和放大器 电平。

    T&R、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您何时能听到噼啪声?  所有内容都初始化完成后、您在 PPC3中是否设置了某个设置?  我将尝试重新创建。  您提供的详细信息越详尽越好?

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我还将与您共享用于测试弹出式声音的音频文件。

    e2e.ti.com/.../audiocheck.net_5F00_sin_5F00_20000Hz_5F002D00_3dBFS_5F00_10s.wav

    并且还捕获了弹出声音以供您参考。

    e2e.ti.com/.../Popup_5F00_Audio_5F00_check.wav

    在音乐开始时、我能听到弹出式声音。  

    所有内容都初始化完成后、您在 PPC3中是否设置了某个设置?

    否、我仅使用默认的 PPC3设置、未做任何更改。

    T&R、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    很遗憾、我无法从您发送的文件中听到砰砰声。  声音是否恰好出现在曲目的开头?  如果是、则可能是主机处理器处理轨道中的前几个样本的方式。   

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    是的,在轨道的开头,声音是我们正在听到的流行音乐。

    请您简要说明这一行--  

    如果是、则可能是主机处理器处理轨道中的前几个样本的方式。

    T&R、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shubham:

    Jeff 已经在外面呆了几天、我将在明天讨论这个问题并提供进一步的反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    还不错!!

    好极了。

    -谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shubham:

    您是否尝试过其他频率音调? 我想尝试几件事:

    • 尝试播放不同的正弦波频率、如1kHz 或5kHz。 出栈有什么不同吗?
    • 尝试播放 SILENCE 音频文件、您可以创建 SILENCE 曲目或将 PC 音量降至最低并播放。  出栈有什么不同吗?
    • 尝试播放粉色噪声或音乐等宽带音频文件。  出栈有什么不同吗?
    • 更改 PC 音量时、弹出音量是否发生变化?

    如果您 对其中的任何测试有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师