This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808EVM:与允许的输入电压有关的混淆

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1808EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241982/pcm1808evm-confusion-about-allowed-input-voltages

器件型号:PCM1808EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1808

您好!

数据表指出允许的单端电压输入为3 Vpp。  模拟输入电压 V_IN_L、V_IN_R 的绝对额定值 如下所述:

最小值:-0.3V
最大值:(VCC
+ 0.3V)< 6.5

这是否意味着我需要确保输入音频信号始终为 abov3 -0.3V?
例如、当我有一个3Vpp 音频信号时、我是否需要将其直流失调+1.5V、以便它在0和+3V 之间交替、而不是在-1.5V 和+1.5V 之间交替?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需对音频信号应用任何直流失调电压。

    数据表的第19页显示了 PCM1808的典型应用。 在同一页上、有一个图表说明 模拟输入电压范围为0Vpp 至3Vpp。 另外、 PCM1808EVM 的原理图(第8页)显示两个输入端的1uF 阻断电容器、这意味着 PCM1808输入引脚需要将直流分量从输入信号去耦。

    输入的3Vpp 正弦波将被编码为满量程(-0dB)。

    希望这对您有所帮助!