This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:了解单端线路输入连接和放大器;MICBIAS

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241244/tlv320adc6140-understanding-single-ended-line-in-connections-micbias

器件型号:TLV320ADC6140

您好!

使用交流耦合电容连接线路电平(+/- 1.736V、1.228Vrm)单端时、是否需要与 MICBIAS 进行任何外部连接? INxP 和 INxM 线路是如何偏置的?  在 TLV320ADCx 器件的数据表/应用手册中没有太多关于连接单端输入的信息。 但是如果我缺少一个密钥文档、请随时向我指出它!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提请我们注意这一点。 等待一周结束前回复。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、  

    需要 MICBIAS 来偏置麦克风电平输入。 线路电平输入不需要微偏置。 数据表显示了如何选择所使用的输入类型、无论是麦克风输入还是线路输入、单端输入还是差分输入。 下面是为通道1选择输入类型的示例:

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、谢谢您!