This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 单声道放大器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5828MEVM, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1238917/tas5828m-tas5828m-mono-amplifier

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

您好!

我目前正在尝试使用外部 DSP (ADAU1701)设计4.1系统、该 DSP 将输出 SDATA/LRCK 和 BCLK。 我打算将 TAS5828M 用作超低音放大器。 在订购 PCB 并继续项目之前、我有以下问题。

1.我按 原样遵循 www.ti.com/.../tas5828m.pdf (9.2.4单声道(PBTL)系统)原理图。  运行 AMP 是否需要纳入任何其他更改? 我正在使用外部3.3 LDO 驱动 DVDD。

2.我需要 PurePath 吗? 我当时正在检查,我不确定 PurePath 是否支持 tas5828m。

3.如果有什么我遗漏的东西.

提前感谢您。

-马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayuresh:

    1.需要配置寄存器来将器件置于 PBTL 模式
    2.是的,您可以请求一个 TAS5828M PPC3应用,我们建议您使用此应用来配置器件寄存器/DSP。 有一个您可以在应用程序中选择的 PBTL 配置模式、
    寄存器配置是主寄存器。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢你的答复。 那么、原理图会正常工作、对吧? 来申请 PPC3。  

    谢谢
    -马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayuresh:

    可以。 PBTL 的主要区别在于输出配置。 您可以像在典型应用图中那样、使用2个电感器并在输出 L-C 滤波器之前组合连接、也可以使用4个电感器并根据您的负载组合后滤波输出连接。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。  

    此外、

    我已提出有关 PPC3的申请。 但是、我想知道是否必须购买任何用于 TAS5828M 的 EVM、或者是否可以访问 PPC3并使用 i2c 将其连接到自己设计的 AMP? 提问、因为我阅读了 PPC3页面上的内容。


    *从 App Center 下载设备需要适当的凭据。 有关详细信息、请参阅 TI.com 上的器件 EVM 网页。

    开始使用
    订购 EVM 以获取以下列出的其中一个器件

    我已经准备好将 SDA 和 SCL 连接到 AMP。 我是否需要进行任何额外配置、或者需要从 TI 购买任何用于连接的模块?

    谢谢
    -马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayuresh:

    在为您的项目评估该器件时、我们强烈建议使用 TAS5828MEVM。 TAS5828M PPC3应用中的系统配置选项卡提供了一些外部 I2C 连接选项、可帮助进行一些寄存器读数和调优。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我在这里有点困惑。 那么、如果我设计自己的 PCB 并希望使用 PPC3进行 PBTL 配置、应如何继续? 除了评估之外、EVM 对我有何帮助? 以及是否可以在没有 EVM 的情况下使用 PPC3? 如果需要、流程是什么? 我是否需要购买任何推荐的接口?

    谢谢
    -马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪,我的 PPC3访问请求被拒绝了以下评论:  

    此案例是为您申请产品编号 PUREPATHCONSOLE 而创建的、已通过审核。 很遗憾、您提供的信息对于此类申请无效、因此我们将拒绝您的申请。 您可以重新提交一个新的申请、根据以下指南更新您的申请表或 myTI 帐户详情:

    所提供的信息正确无误、已添加所有必填字段。 不确定谁将着手开发此类障碍?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayuresh:

    因为我看不到批准、所以在软件拒绝电子邮件中是否有要联系的 TI 支持联系人。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我对 PPC3的请求仍悬而未决! 是否告知我在立体声模式下是否可以在没有 PPC3的情况下使用 TAS5828M? 或 PPC3必须使用 TAS5828。

    谢谢
    -马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayuresh

      您的申请应立即获得批准。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请求已批准、太棒了! 。 谢谢你。  

    将继续进行 AMP 的初始制造。  

    此致
    -马尤拉什