This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:检测负载阻抗。 可能?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241918/tas5828m-detecting-the-load-impedance-possible

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件: TAS6424

您好!

是否可以使用 I2C 寄存器和其他类似工具来找出所连接扬声器的负载阻抗? 在本例中、它用于检测4、8或16欧姆。

TAS5828M 可监控所有设备(电压、输出电流、温度)... 存储在数据表中未描述的寄存器中是否存储了一些可用于检测负载阻抗的相关数据?

此致、
埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Edwin。

    TAS5828M 只有一个输出引脚的电压传感器、因此无法检测负载阻抗。

    实际上,我们的 PE 产品都没有这个功能。

    如果您真的需要此功能、可以尝试使用 TAS6424、TAS6584等汽车产品。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 帮助...

    此致、
    埃德温