This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:VAD 功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241029/tlv320adc6120-vad-function

器件型号:TLV320ADC6120

大家好、

 

TLV320ADC6120具有 VAD 功能。 根据产品说明书、TLV320ADC6120会持续监测其中一个输入通道以进行语音检测。 因此、使用 VAD 功能时、我们是否应该始终将一个通道配置为仅用于 VAD、并使用另一个通道进行采样? 例如、如果我们总共需要6个采样通道、我们是否需要4* TLV320ADC6120 (1个通道用于 VAD、6个通道用于采样、1个通道作为未使用)?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kurumi、  

    是的、VAD 在一个通道上工作。  一旦启用、您就可以使用 VAD_CFG1寄存器选择通道。 通过您刚才所述的设置、 TLV320ADC6120 可支持2个模拟通道和4个数字通道。 无论您选择哪种设置、如果启用了 VAD、则只会使用一个通道。 因此 4* TLV320ADC6120 = 8个模拟通道、-1个通道用于 VAD、-1个通道未使用。 因此、如果在启用 VAD 时未使用其中一个通道、则将使用7个通道。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好理解、非常感谢您的评论。

    此致、

    黑海市