This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:询问有关与 PurePath 控制台集成的情况

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241591/tas5805m-inquiry-about-integration-with-purepath-console

器件型号:TAS5805M

大家好、TI 支持团队

客户正在使用 TAS5805MEVM 进行审查。

是否可以通过连接到客户单独制造的实际产品来使用 PurePath 控制台进行检查?

客户产品的 MCU 应用于千兆器件的产品。

请告诉我、是否有任何方法可以使其正常工作。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ。

    客户是否希望使用 PPC3软件来控制其 owm 电路板?

    如果是、他们可以使用 I2C 工具(USB 到 I2C)连接其板。  

    或者他们可以使用我们的 EVM 板、需要断开 EVM 上放大器的 DVDD、然后将 I2C (客户的板)连接到 EVM。

    Br.

    魏秋。