This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:输入引脚配置

Guru**** 2878110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240907/tpa2011d1-input-pin-configuration

器件型号:TPA2011D1

您好、团队成员:

我的客户尝试使用具有数据表上图31所示配置的 TPA2011D1。

然而、连接的是 IN+而不是 IN-。 这种配置是否正确?

它不应该处于连接到 GND 的状态吗?

EVM 配置有与 GND 进行 IN-连接的跳线选项、如下所示。

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    通常、任何放大器的反相输入配置都可提供出色的稳定性性能。 因此一般建议使用反相输入作为信号输入、并将同相输入连接到 GND。 但是、对于大多数扬声器负载和音频内容用例、无论反相或同相输入如何、TPA2011D1性能都将非常相似。

    此致、
    -Ivan  Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!

    感谢您的答复。

    问题已解决。 客户表示焊料连接不良。

    此致、

    桑原启