This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:时序要求

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1238392/pcm6360-q1-timing-sequence-requirement

器件型号:PCM6360-Q1

您好!

我们是否具有上电的时序。

客户习惯:上电6360、然后初始化6360、然后给出 MCLK、然后给出 BCLK、TEhn get TDM

他们想把它调整为:给 MCLK,然后上电,然后初始化...

有任何风险吗? 我们推荐的是什么?

谢谢。

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、袁姓:

    感谢您的提问。 提供48小时的回应。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、袁姓:  

    很抱歉耽误你的时间。 请期待本周回复。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、袁姓:  

    数据表的第10节提供了为 pcm6360加电的正确建议。 针对您的应用执行这些步骤、以使您的 ADC 实现正确的性能。 除了这些建议之外、TI 不保证会产生任何结果。

    此致、  

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我使它更简单。

    从数据表中、上拉 AVDD/IOVdd 应早于输入和输出使能。

    无论 AVDD/IOVdd 是高电平还是低电平、客户都希望知道如果输入时钟始终在这里怎么办。 但它们会确保输入/输出启用晚于 AVDD/IOVdd 并被拉高。

    有任何风险吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 等待一周结束前回复。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、袁姓:  

    是的、在启用输入和输出之前上拉 AVDD/IOVdd。  

    TI 不能在电源序列范围之外保证 PCM6360的性能、但可以在上电序列之前让时钟保持运行。 最后、我建议遵循数据表中的电源序列、因为时钟 根据您的配置被视为输入和输出。 您有 MCLK、因此它将是输入。  

    此致、

    Ore.