This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:输入引脚对 GND 短路故障行为

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241902/pcm6240-q1-input-pin-short-to-gnd-fault-behavior

器件型号:PCM6240-Q1

大家好、

在输入接地短路故障测试期间、我的客户发现 SDOUT 仍会输出数据。 下面是 SDOUT 波形。 为什么在输入短接至 GND 时仍有输出? 我们的 IC 是否具有任何故障保护行为?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提请我们注意这一点。 等待一周结束前回复。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Iris、  

    ADC 按预期工作。 只要内部 DSP 编程正确以输出数据、它仍然会对信号进行采样。  

    请求、

    Ore.