This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:最大总输出功率

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242793/tas6424e-q1-total-maximum-output-power

器件型号:TAS6424E-Q1

你好、团队。

根据数据表、在25伏电压下、TAS6424E-Q1的每通道输出可达75W。(失真级别为10%)

因此、我认为此器件在25伏下使用四个通道可以输出总计300W 的功率。  

是这样吗?

如果这是正确的、那么该输出的效率是多少?

我找不到"效率与输出功率间的关系- 25V-4欧姆"图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出功率可以达到此值是正确的。  在设计热系统时必须小心、以散发将产生的热量。  我们假设25V 时的效率与14.4Vdc 时的效率相同。  高功率时的效率为90%。  这意味着我们需要将33W 功率作为热量散发到散热器中。   然后在数据表第12.3节的公式中插入33W、可使散热器的功率为1.9 C/W。  幸好、音频不是连续功率、因此您需要确定您计划提供的平均功率、然后按照第12.3节所述返修散热器需求。

    此致、
    S·格雷格