This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:DSP 功能

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242598/tas6584-q1-dsp-capabilities

器件型号:TAS6584-Q1

我是 Matteo、他是 K-array 软件产品经理。

 

我们对 TAS6584Q1这款产品感兴趣、因为我们想在未来的放大器中使用、但我不了解它的 DSP 功能。

每个通道可以应用多少个 EQ 滤波器?

是否有可能设置延迟?

 

关于本产品 DSP 端的详细信息、没有太多文档、PurePath Console 仅为每个输出通道显示1个滤波器。

什么人能够 澄清问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    是的、可由 PurePath 控制台(PPC3)控制 DSP 功能、并且可以根据需要"转储" I2C 代码以开发您的代码。

    1. 每个通道只有一个 EQ (双二阶)。   
    2. 如果没有足够的延迟、

    此致、
    S·格雷格