This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:在没有 TDM 模式的情况下可以并行使用 SDIN1和2吗?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242530/tas6424e-q1-is-it-ok-to-use-sdin1-and-2-in-parallel-without-tdm-mode

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、

在没有 TDM 模式的情况下可以并行使用 SDIN1和2吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    相同的 I2S 输入可应用于 SDIN1和 SDIN2。  通道1和3将是左声道。  通道2和4将是正确的通道。

    此致、
    S·格雷格