This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:阻焊层尺寸

Guru**** 2555680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241599/lm4950-solder-mask-dimensions

器件型号:LM4950

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM4950、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

数据表 P31的右侧有建议的焊盘图案、但未列出阻焊层的尺寸。

我认为开口较大是很常见的、您能提供阻焊层的尺寸吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您提到的焊盘图案已经考虑了与实际焊盘相比的额外尺寸、例如 每个引线厚度为0.51+/-0.05、焊盘图案为0.61、背板类似。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。

    请让我来核对一下。

    认为阻焊层的尺寸与焊盘图案相同是否正确?

    换言之、0.61mm x 2.41mm

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    是的、焊盘图案可以用作阻焊层 尺寸。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。

    我了解。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市