This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:在 Windows 上进行调优可在 Linux 上播放时获得更高的音量

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242490/tas5805m-tuning-on-windows-results-in-higher-volume-when-playing-on-linux

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

我们在产品中使用 TAS5805m 来控制单声道扬声器。 音乐将通过 I2S 从 Linux SoC 进行流式传输。 要调优系统、我们将板上的 TAS5805 I2S/I2C 连接到了外部 TAS5805EVM、这样我们就可以使用 PurePath 调优 EQ、DRC 等 我们得出了可接受的设置、生成了配置文件、并将其集成到 Linux ALSA tas5805驱动程序中。 但是、如果我们现在以最大音量(0dB)从 Linux SoC 播放、音量会高于我们在 Windows 上运行 PurePath 时的设置、并且音频质量会失真。  我们不知道发生了什么、如果您能提供意见、我们将不胜感激。

此外、是否可以通过 Linux 进行调优(运行 PurePath)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在5805的 Linux SoC 和 Windows GUI 中正确配置了模拟增益?

    如果 其模拟增益的配置 不同、则输出体积会不同。

    对于质量失真的问题、请观察输出信号、可能 PVDD 无法支持高输出电压。

    并导致输出削波。