This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630/1BDKDR 的推荐替代产品

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630, TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1238068/tas5630b-recommended-replacement-product-for-the-tas5630-1bdkdr

器件型号:TAS5630B
主题中讨论的其他器件:TAS5630

您好!

下面是我的客户在去年下半年收到的 PCN 信息。

TAS5630PHDR 是推荐的替代产品、由 TI.com 确定为不推荐在新设计中采用、如下所示。

Q1)是 TAS5630 B PHDR 是一个很好的替代产品?

Q2)为何建议对 TAS5631BDKDR 使用 TAS5630PHDR 而不是 TAS5631PHDR?

Q3)您能否提供 TAS5630BDKDR 和 TAS5630BPHDR (或 TAS5630PHDR)之间差异的比较表 ?

Q4)您能否提供 TAS5631BDKDR 和 TAS5630/1BPHDR(或 TAS5630/1PHDR)之间差异的比较表 ?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    让我与我们的团队确认一下、然后给您回复。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    如果客户咨询有任何更新、您能告诉我吗?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH

    您能告诉我客户从何处收到此信息,我们方面没有相关信息。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我通过电子邮件发送了 PCN 文件。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    我会通过电子邮件进行确认。

    感谢您提供文档。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse Ji、您好!

    是否有任何关于客户所在的更新?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    关于本文档、 我们无法获得相关信息。

    您能否联系文档中的上述链接进行确认?

    THKS

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的答复。

    我需要查看 PCN 文档以及您为其添加了注释的链接。

    BTW、您能否在下面为客户的咨询提供更多答案?

    Q1)是 TAS5630 B PHDR 是一个很好的替代产品?

    Q3)您能否提供 TAS5630BDKDR 和 TAS5630BPHDR (或 TAS5630PHDR)之间差异的比较表 ?

    Q4)您能否提供 TAS5631BDKDR 和 TAS5630/1BPHDR(或 TAS5630/1PHDR)之间差异的比较表 ?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    问题1:

    如果客户的输出功率不超过600W 单声道模式、那么它应该没问题。

    第2季度

    根据数据表、只有 tas5630B 和 TAS5630、2个不同 PN。

    它们的 PBTL 输出功率因 OC 阈值而异。

    所有其他参数似乎都相同。

    问题4

    OC 阈值不同、这会导致 PBTL 最大输出功率不同。

    塔克

    杰西