This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:如何添加可编程麦克风输入故障诊断功能

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241998/tlv320aic3104-q1-how-to-add-programmable-microphone-input-fault-diagnostics

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

您好、支持团队

目前、我们的客户端将 TLV320AIC3104-Q1用于汽车 T-Box 应用、但客户端需要可编程麦克风输入故障诊断功能。

-打开输入或短路输入

接地短路、MICBIAS 或 VBAT

-麦克风偏置过流保护

如何实施 TLV320AIC3104-Q1?

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    感谢您与我们联系。 根据测试标准、是否需要将短路直接施加到器件引脚上? 理论上、可以调整交流耦合电容器的大小、使其能够承受这种短路。 不过、这并不是 AIC3104-Q1的常见用例。 目前没有用于这些保护的特性。

    此致!
    安德鲁