This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:几次使用后玻璃盖破裂

Guru**** 2513725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1243128/ulc1001-drv290xevm-cracked-glass-cover-after-a-few-uses

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

ULC1001-DRV-FL-EVM  使用几次后  玻璃盖板出现裂痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢反馈。这应该是由于零件品质或者胶粘连不均匀造成的。请留下联系方式或者直接联系我们ULC的市场部门,我们可以提供免费替换。