This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:故障输出高阻态

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242488/tpa3255-fault-output-hi-z

器件型号:TPA3255

您好!

TPA3255的数据表指出、输出在故障条件下会进入高阻态。 基于图26。 看起来低侧栅极驱动变为高电平、这难道不会导致输出下拉而不是进入高阻态(假设 NMOS 半桥输出)。 我们看到在 故障条件下会有泄漏电流进入输出端、因此需要澄清这种行为是否符合预期。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      图26显示了 CBC 功能。 CBC 阈值小于 OC。 从下表中、您将看到 CBC 不会将输出设置为高阻态、而是会尝试限制电流、如图26所示。

    Unknown 说:
    我们看到 输出端漏电流出现故障、想要澄清是否会出现此行为。

    在执行测试之前、请确保触发了实际的锁存故障、并且输出完全为高阻态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用锁存 OC 运行模式、我们认为故障是 PBTL 模式下的电流消耗不均导致的。 该泄漏会阻止 TPA 在复位后脱离故障状态。 解决此问题的唯一方法是完全断开输出连接、然后重新连接。 当发生故障时、由于其他电路、引脚上仍然有较小的共模电流、这会导致桥臂之间的电流不平衡。 这是否会导致问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    重置后,泄漏防止 TPA 出现故障。 唯一要解决的是完全断开输出,然后重新连接。

    此行为似乎不正确。  

    您能否更具体地说明如何触发锁存 OC 保护、以及在触发 OC 后、您在每个输出引脚上测试的电压和泄漏电流是多少。 在我们尝试重置之前、是否消除了所有故障条件?

    如果您能向我们展示有关您的测试程序的一些波形、使用示波器捕获输出电压或电流、我们将不胜感激。 他们会帮助我们进行分析、谢谢。