大家好、TI 支持团队
客户在使用产品时遇到以下问题。
[问题]
-产品坏(燃烧,产品损坏), PVDD 和 GND 短路,音频输出通道和 GND 短路
[条件]
-输出功率: 130~140W
负载: 2欧姆
[查询]
由于某些产品存在问题、我们计划请求进行缺陷分析。
1.过流关断
以下波形处于正常运行状态、并在增大输出功率(电流)的同时测量了 WARN 引脚、FAULT 引脚和音频输出。
(正常运行、4A、警告高电平、故障高电平)

(正常运行、7A、警告低电平、FAULT 高电平)

(正常运行、7A、警告低电平、FAULT 高电平)

随着电流的增加、WARN 引脚将在高电平到低电平的范围内工作、但 FAULT 引脚尽管将功率增加到15A、但仍然无法工作。
FAULT 引脚为什么无法正常工作?
它不起作用是正常的吗?
上述问题的原因(IC 烧坏)预计是由过流引起的、但有其他原因吗?
2.过热停机
数据表中未详细介绍热性能信息。
通过过热保护来确定产品的关断操作。
应用了散热器、散热器的工作温度为130度。
在以下条件下、请告知工作结温。
-低温(-40度)
-室温(25度)
-高温(60度)
谢谢。
此致、
MJ